This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:找到 LAUNCHXL-F28069M 解决方案。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/879752/ccs-launchxl-f28069m-launchxl-f28069m-solution-found

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

好的、我找到了解决我的问题的方法。  我用精密运动器件的 PMD DK78113 DevKit 替换了 Launchpad F28069M、我的电机在不到1小时的时间内旋转。  我能够调整速度和电流环路的所有参数、并在 PC 屏幕上实时查看结果。  我不需要花几个小时下载软件和打印400页的快速入门指南、因为所有文档都包含在绑定的手册中或带有 Devkit 的 USB 驱动器上。  没有要修改的头文件、没有要编译、重命名和重定位的应用程序;GUI 允许您执行所有这些操作。  当我有问题时、他们的员工 FAE 通过 TeamViewer 连接到我的 PC、并引导我完成学习曲线并讨论如何充分利用我的电机应用。  强烈推荐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    很高兴您找到了您之前发布的问题的解决方案。  

    为了方便后续人员了解、我们的 LaunchPad + InstaSPIN-FOC 解决方案专为希望制造与 PMD 类似的产品的工程师而设计。  如果工程师只想使用与 PMD 类似的产品、可以使用大量此类产品(幸运的是、有许多产品使用 TI C2000 MCU)。

    祝您的项目顺利!