This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2534650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872922/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:ash

您好!

快速问题:

电源上的最大可接受噪声级别是多少?

我知道存在一些可以生成清零信号的降压转换器。 但我有自己的电源设计,我想知道多少电源应该是清楚的?

谢谢  

灰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    灰、

    对电源噪声级别没有严格要求。 电源(包括其噪声贡献)需要满足数据表中的建议运行条件:

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    谢谢。