主题中讨论的其他器件:TMS320F2837
您好!
我的客户将为功能安全应用开发 TI C2000平台(TMS320F2837/TMS320F2807)。
请帮助检查您是否可以提供以下项目的信息:
符合 SIL 2/SIL 3标准的 C2000 P/N
2. 符合 SIL 2/SIL 3标准的 C2000软件开发工具(例如 IDE 工具)
符合 SIL 2/SIL 3标准的 C2000 Lib
4.其他开发工具或开发 符合 SIL 2/SIL 3标准的资源
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户将为功能安全应用开发 TI C2000平台(TMS320F2837/TMS320F2807)。
请帮助检查您是否可以提供以下项目的信息:
符合 SIL 2/SIL 3标准的 C2000 P/N
2. 符合 SIL 2/SIL 3标准的 C2000软件开发工具(例如 IDE 工具)
符合 SIL 2/SIL 3标准的 C2000 Lib
4.其他开发工具或开发 符合 SIL 2/SIL 3标准的资源
谢谢。
您好!
请在下面找到答案。
符合 SIL 2/SIL 3标准的 C2000 P/N
以下器件具有"模强 ASIL D /SIL 3"、且器件级认证符合 ASIL B/SIL 2标准
TMS320F2837xD 、 TMS320F2837xS、 TMS320F2807x
以下器件已通过"模干能力 ASIL D /SIL 3"认证、且器件级认证 ASIL B、正在进行中
有关详细信息、请参阅相应器件的安全手册(TMS320F2837xD、TMS320F2837xS 和 TMS320F2807x 的安全手册)
2. 符合 SIL 2/SIL 3标准的 C2000软件开发工具(例如 IDE 工具)
适用于嵌入式处理器且经过安全认证的实时操作系统(RTOS)。
TI 发布的基于验证的 C28x 和 CLA 编译器资质审核套件(CQ-Kit)可免费使用、也可从 SafeTI 编译器下载
资质审核套件 网页。 此外,MathWorksSimulink
认证仿真器套件还支持 C2000
MCU,该套件具有 符合 ISO 26262和 IEC 61508 标准的 IEC 认证套件。 有关更多信息、请参阅 如何将 Simulink 用于 ISO 26262项目文章。
符合 SIL 2/SIL 3标准的 C2000 Lib
TI 支持 C2000 SafeTI 诊断软件库 是旨在检测故障的不同安全机制的集合。 这些安全机制针对不同的器件组件、包括 C28x 内核、控制律加速器(CLA)、系统控制、静态随机存取存储器(SRAM)、闪存以及通信和控制外设。 软件安全机制利用可用的硬件安全特性、例如 C28x 硬件内置自检(HWBIST);存储器上的错误检测和校正功能;并行签名分析电路;缺少时钟检测逻辑;看门狗计数器;和硬件冗余。
4.其他开发工具或开发 符合 SIL 2/SIL 3标准的资源
您好!
以下超链接不可用、请帮助更新:
符合 SIL 2/SIL 3标准的 C2000 P/N:
TMS320F2837xD、TMS320F2837xS 和 TMS320F2807x 的安全手册
2. 符合 SIL 2/SIL 3标准的 C2000软件开发工具(例如 IDE 工具):
适用于 ISO 26262和 IEC 61508的 IEC 认证套件
文章《如何将 Simulink 用于 ISO 26262项目》。
3. 符合 SIL 2/ SIL 3标准的 C2000 Lib:
谢谢。
尊敬的 Mike:
对于 MathWorks 链接、请尝试以下操作:
适用于 ISO 26262和 IEC 61508的 IEC 认证套件
我们的网站上提供了视频和其他信息、但这些链接是入门的两个合适链接。
谢谢、
-Brian
感谢 Brian 的 MW 帮助、我还修复了组织响应中的链接。
我还会建议 您访问 C2000安全的此登录页面
此技术公告 还包含上述所有综合链接。
最棒的
Matthew