This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:功能安全应用

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/877908/tms320f28075-functional-safety-application

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:TMS320F2837

您好!  

我的客户将为功能安全应用开发 TI C2000平台(TMS320F2837/TMS320F2807)。

请帮助检查您是否可以提供以下项目的信息:

符合 SIL 2/SIL 3标准的 C2000 P/N

2. 符合 SIL 2/SIL 3标准的 C2000软件开发工具(例如 IDE 工具)

符合 SIL 2/SIL 3标准的 C2000 Lib

4.其他开发工具或开发 符合 SIL 2/SIL 3标准的资源

谢谢。