This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 28379d&ET1100 EtherCAT 从站无法使用 Soem EtherCAT 主站将状态从 SAFEOP 更改为 OP

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/872324/28379d-et1100-ethercat-slave-could-not-change-state-from-safeop-to-op-with-soem-ethercat-master

我的硬件平台是 具有 ET1100从控制器的28379d 微控制器。 从器件代码从 SSC V5.11导出、而主器件已变脏。 遗憾的是、从器件无法从 SAFEOP 更改为 OP、这在 TwinCAT 主器件中很好地完成了。  以下是 Soem 的输出:

在其他论坛上、我发现这些建议"TwinCAT 默认提供最佳的重叠 PDO 配置。 但是、某些 EthterCAT 大师、如 IGH、Soem、需要特殊的东西
TI ESC 达到 OP 状态的补丁"。 但我不知道在哪里可以找到 ESC 的补丁、以及是否有其他方法来解决此问题。

我期待您的帮助! 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们不熟悉肥皂主器件。 如果有补丁、我们目前不提供。 它可能存在并由其他方提供。

    此致

    Chris