请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301-69M-KIT 大家好、我们正在使用 SpinTAC 库在 Piccolo F28069M 中开发动力传动/传动系统、我们有两种驱动模式、如 ECO 和 SPORT。 除了已 使用的 User_IqRef 之外、是否有任何内部变量可用于提高扭矩?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们正在使用 SpinTAC 库在 Piccolo F28069M 中开发动力传动/传动系统、我们有两种驱动模式、如 ECO 和 SPORT。 除了已 使用的 User_IqRef 之外、是否有任何内部变量可用于提高扭矩?