This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301 -69-KIT

Guru**** 2768365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/879089/drv8301-69m-kit-drv8301--69-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT

大家好、我们正在使用 SpinTAC 库在 Piccolo F28069M 中开发动力传动/传动系统、我们有两种驱动模式、如 ECO 和 SPORT。 除了已 使用的 User_IqRef 之外、是否有任何内部变量可用于提高扭矩?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、SpinTAC 用于运动控制、没有您想要的驱动模式。 您必须像您提到的那样使用 User_IqRef 来添加此类功能。