请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 图12.4(TRM)中的 P1453显示 PGAx_OF 是 CMPx_HP0和 CMPx_lp0的来源。 以模拟组1为例、在 TRM)中的表12-1(P1454中、如果引脚 A2/B6/PGA1_OF 用作正常的 ADC 输入 A2和 B6 (而不是 PGA1_OF)、则该引脚是否可以同时用作 CMP1_HP0?
e2e.ti.com/.../ADC-input-in-PGAx_5F00_OF-group-used-as-CMP-input.docx