This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:PGAx_OF 组中的 ADC 输入用作 CMP 输入

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/877739/tms320f280049-adc-input-in-pgax_of-group-used-as-cmp-input

器件型号:TMS320F280049

图12.4(TRM)中的 P1453显示 PGAx_OF 是 CMPx_HP0和 CMPx_lp0的来源。 以模拟组1为例、在 TRM)中的表12-1(P1454中、如果引脚 A2/B6/PGA1_OF 用作正常的 ADC 输入 A2和 B6 (而不是 PGA1_OF)、则该引脚是否可以同时用作 CMP1_HP0?

e2e.ti.com/.../ADC-input-in-PGAx_5F00_OF-group-used-as-CMP-input.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    是的、没错。 A2/B6引脚可同时用作 CMP1_HP0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!