请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 主题中讨论的其他器件: DRV8305
您好!
我在一个悬浮滑板上工作、配备两个10英寸卷带/电机。 我想证明/测试 instaspin focus_focus_focusi 是一种比库存 STM32F103原始控制板更好的电池兼容解决方案。
我想将 LAUNCHXL-F28069M 与两个 boostxl drv8305搭配使用。 我使用实验11e 通过霍尔传感器驱动电机、两个驱动器都运行良好。
我没有找到任何使用霍尔传感器进行两个电机控制的实验室示例。
我已经为两个无传感器电机使用了实验10d、但它不会旋转、因为负载对于无传感器启动来说太大。
我们将感谢您的任何帮助。
谢谢、
Sergiu