This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:用于两个电机且具有霍尔传感器的 InstaspIN-FOC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/876981/launchxl-f28069m-instaspin-foc-with-hall-sensors-for-two-motors

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: DRV8305

您好!

我在一个悬浮滑板上工作、配备两个10英寸卷带/电机。 我想证明/测试 instaspin focus_focus_focusi 是一种比库存 STM32F103原始控制板更好的电池兼容解决方案。

我想将 LAUNCHXL-F28069M 与两个 boostxl drv8305搭配使用。 我使用实验11e 通过霍尔传感器驱动电机、两个驱动器都运行良好。

我没有找到任何使用霍尔传感器进行两个电机控制的实验室示例。

我已经为两个无传感器电机使用了实验10d、但它不会旋转、因为负载对于无传感器启动来说太大。

我们将感谢您的任何帮助。

谢谢、

Sergiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、没有此类带有霍尔传感器的双电机的实验示例、您必须自行设计此项目、您应该很容易参考 lab10d 来实现双电机的 lab11e、因为您已经使用 lab11e 顺利旋转了电机。