请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 您好!
我正在设计 一个直流电机电源转换 器、我们使用 C2000和 CCS 工具将其从 NXP 器件移植到上面的 TI 器件。 在应用中、必须升高低侧电压才能为电荷泵电容器充电。 为此、我们需要 ePWM 在独立模式下工作、同时它为电容器充电、然后在完成并准备好在正常工作模式下运行后切换到补充模式。
我的问题是、作为正常运行行为的一部分、我需要做些什么来在这2个 ePWM 模式之间切换。 我假设我需要停止 PWM、然后更改一些用于驱动 H 桥的 ePWM 设置、但是否需要执行其他步骤、设置参数的特殊顺序、 现有示例等?
如果有任何帮助、我们将不胜感激!
谢谢、
Chris Tschappatt