This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在设计 一个直流电机电源转换 器、我们使用 C2000和 CCS 工具将其从 NXP 器件移植到上面的 TI 器件。 在应用中、必须升高低侧电压才能为电荷泵电容器充电。 为此、我们需要 ePWM 在独立模式下工作、同时它为电容器充电、然后在完成并准备好在正常工作模式下运行后切换到补充模式。
我的问题是、作为正常运行行为的一部分、我需要做些什么来在这2个 ePWM 模式之间切换。 我假设我需要停止 PWM、然后更改一些用于驱动 H 桥的 ePWM 设置、但是否需要执行其他步骤、设置参数的特殊顺序、 现有示例等?
如果有任何帮助、我们将不胜感激!
谢谢、
Chris Tschappatt
尊敬的 Chris:
简而言之、您希望更改您的 ePWM 行为。 您可以在不需要关闭 ePWM 的情况下使用影子寄存器。 通常、使用全局一次性加载功能瞬间切换到所有新设置、以确保所有设置都已正确转换。
请参阅技术参考手册(20.4.7及更高版本): https://www.ti.com/lit/TMS320F280039C_TRM
注意:当高分辨率模式被启用时、不应使用一次性加载模式。
最棒的
Uttam Reddy Pailla