主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D
您好社区!
我使用的是 LAUNCHXL-F28379D。 遗憾的是、我错误地连接了跳线、现在电路板无法正常工作。 在连接了 JS1、2和3以及 JP4、5和6时、我在外部提供了5V 和3.3V 电压。
现在、当我通过 USB 将电路板直接连接到 PC 时(JS1、2、3、4、5连接、JP6断开连接)、DSP 工作并执行我的代码、但是、没有任何 GPIO 正常工作。 例如、当 Blinky 代码运行时、LED 始终亮起!
我应该怎么做? 它是否可以通过更换缓冲器等来修复?
此致。