This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:LaunchPad 跳线连接不当

Guru**** 2343840 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/967698/tms320f28379d-inappropriate-connection-of-launchpad-jumpers

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

您好社区!

我使用的是 LAUNCHXL-F28379D。 遗憾的是、我错误地连接了跳线、现在电路板无法正常工作。 在连接了 JS1、2和3以及 JP4、5和6时、我在外部提供了5V 和3.3V 电压。

现在、当我通过 USB 将电路板直接连接到 PC 时(JS1、2、3、4、5连接、JP6断开连接)、DSP 工作并执行我的代码、但是、没有任何 GPIO 正常工作。 例如、当 Blinky 代码运行时、LED 始终亮起!

我应该怎么做? 它是否可以通过更换缓冲器等来修复?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Armin、

    大多数人因美国假期而外出。 请在1月5日或6日之前回复。 对迟交的反应表示真诚的道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    您能否切换其他 GPIO 并探测它们以查看它们是否正确更改状态?

    电源电压争用可能会损坏某些组件。 如果您可以识别和更换(重新焊接)组件、则可以维修电路板。

    您能否尝试使用隔离外壳并使用限流电源(限制为500mA)。 在这种情况下、它是否正常工作? 电源是否达到电流限制?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复。

    实际上、目前我无法使用家中的受控电源。 我将在实验室中检查它。 但是、我已经将电路板连接到 USB、然后我看到 U17的输出是3.24而不是3.3。 此外、当连接 JP1、2和3时、当电路板由 USB 供电时、5V 引脚提供较低的电压(4.87V)。

    对其进行编程后、切换引脚74 (GPIO14)会导致在0.3V 至0.5V 之间切换!

    DSP IC 不会显著预热。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    好的、我认为测试正确的隔离外壳(移除 JP1、2和3并使用外部电源)应该更好地了解什么是错误或损坏的情况。 如果隔离式外壳正常工作、则您知道电路板的 F2837x 侧正常。

    我在下面找到了有关向直流/直流转换器施加输出电压时的注意事项的博客文章。 可能有一些有用的信息、并说明 U17是否损坏/为何损坏。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/01/20/can-i-apply-an-output-voltage-to-my-dc-dc-converter

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复

    请不要关闭此主题。 我正在尝试找到另一个 LaunchPad 板、以将其电流与我的电流进行比较。

    如果 DSP 的 GPIO 在其内核仍在工作时可能已损坏、您是否想告诉我?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    好的、电流消耗可能会因在每个器件上烧录的代码(如果有)而异。 如果使用 C2000器件的更多模块/外设、则电流消耗将更高。

    [引用 user="Armin Mremad"]您是否要告诉我 DSP 的 GPIO 在其内核仍在运行时是否已损坏?

    是的、可能只有部分 IO 缓冲器损坏。

    最棒的

    Kevin