主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07
您好!
我想使用微控制器的 GPIO 驱动继电器(控制输入需要大约20mA 的电流)。 除了晶体管或光耦合器之外,我是否可以在微控制器和继电器之间放置一个电路来增加电流以驱动继电器?
另一个问题是,您必须用什么电路将数字信号0-5V 转换为0-3,3V?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用微控制器的 GPIO 驱动继电器(控制输入需要大约20mA 的电流)。 除了晶体管或光耦合器之外,我是否可以在微控制器和继电器之间放置一个电路来增加电流以驱动继电器?
另一个问题是,您必须用什么电路将数字信号0-5V 转换为0-3,3V?
谢谢你
Electrocc、
20mA 负载对于我们的电机驱动器产品而言太小。 我想 一个小晶体管 可以工作。
该继电器的初始状态或上电顺序是什么? 如果微控制器和 GPIO 已通电、但继电器电路已通电、您是否希望看到20mA 或0mA? 您可以在继电器和接地端之间放置一个 NFET 或 PFET 开关以控制继电器;并在 FET 的栅极至接地端之间放置一个100k Ω 电阻器。 FET 栅极由微控制器 GPIO 控制。 NFET 或 PFET 与初始状态设置相关。