This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:数字输入和输出

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966615/tms320f28379d-digital-inputs-and-outputs

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07

您好!

我想使用微控制器的 GPIO 驱动继电器(控制输入需要大约20mA 的电流)。 除了晶体管或光耦合器之外,我是否可以在微控制器和继电器之间放置一个电路来增加电流以驱动继电器?

另一个问题是,您必须用什么电路将数字信号0-5V 转换为0-3,3V?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Electrocc、

    20mA 负载对于我们的电机驱动器产品而言太小。 我想 一个小晶体管 可以工作。

    该继电器的初始状态或上电顺序是什么? 如果微控制器和 GPIO 已通电、但继电器电路已通电、您是否希望看到20mA 或0mA? 您可以在继电器和接地端之间放置一个 NFET 或 PFET 开关以控制继电器;并在 FET 的栅极至接地端之间放置一个100k Ω 电阻器。 FET 栅极由微控制器 GPIO 控制。  NFET 或 PFET 与初始状态设置相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang5577、

    当所有设备都通电时,我想在继电器上看到0mA,那么我需要放置 NFET 或 PFET 吗? 您是否有产品示例?
    对于我的应用,是否最好使用 JFET 或 MOSFET?

    对于另一个问题,您有什么想法吗?

    [引用用户="Electrocc"]

    另一个问题是,您必须用什么电路将数字信号0-5V 转换为0-3,3V?

    [/报价]

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eletrocc、

       如果系统详细设计与我们的器件无关、我们无法提供该设计。 您可以阅读一些课本或谷歌搜索。

    为了阐明我的第一篇帖子的想法、我只绘制了电路。

    BTW、您可以使用电阻分压器将0-5V 数字信号转换为0-3、3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eletrocc、

       如果系统详细设计与我们的器件无关、我们无法提供该设计。 您可以阅读一些课本或谷歌搜索。

    为了阐明我的第一篇帖子的想法、我只绘制了电路。

    BTW、您可以使用电阻分压器将0-5V 数字信号转换为0-3、3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    对于5V、继电器需要大约15mA、对于3V、则需要20mA。
    请找到接线图:

    我是否需要在引脚3和引脚4之间使用反激式二极管?

    我想使用其中一个晶体管、这就是我要求您提供组件参考的原因。

    方案是否正确?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eletrocc、

    我们位于同一页面。 什么是继电器件器件型号? 您是否会在该设备上发布有关如何驱动它的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继电器不是德州仪器、但并不重要。

    我只需要一个(TExaS)晶体管器件型号、 它可以在 Vgs = 3、3V 时驱动15mA 的5V 电压、或在3、3V 电压下驱动20mA 的电流

    我发现了很多 NFET、但我认为它们不适合我的应用、因为我不需要功率晶体管。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把这个帖子转交给我们的接口/电压转换团队。  我相信他们应该能够帮助你满足上述要求。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电电路、

    为此、您可能可以使用 SN74LVC1G07器件。 当提供3.3V 电源时、它可灌入高达24mA 的电流