This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CCS6.1.0

Guru**** 2474980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/967573/ccs-tms320f28377s-ccs6-1-0

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

我的问题是:如何使工具菜单中的片上闪存选项正常工作、以便输入预设密码? 当目标的密码被激活后、如何进入调试会话?

运行 ccs6.1.0的 PC 已通过 XDS100与目标建立物理连接。 运行菜单中的连接目标为灰色。 如果目标的密码已激活,则在选择调试时 ccs6.1.0将显示错误,或按 F11键,无法继续。 仅当目标方中的密码未激活时、选择 Debug 或按 F11以成功进入调试会话、并且 Tools 菜单中的 On-Chip Flash 选项有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请附上一些屏幕截图、以显示即使在连接目标 CPU 之后、片上闪存插件 GUI 也不可用。  这将有助于我们进一步分析。  谢谢你。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您在类似的讨论中打开了多个帖子。   

    由于您未回复此帖子、我将关闭此帖子。  如果您有其他问题、您可以根据需要重新打开此帖子或打开新帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi