请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:Code Composer Studio
我的问题是:如何使工具菜单中的片上闪存选项正常工作、以便输入预设密码? 当目标的密码被激活后、如何进入调试会话?
运行 ccs6.1.0的 PC 已通过 XDS100与目标建立物理连接。 运行菜单中的连接目标为灰色。 如果目标的密码已激活,则在选择调试时 ccs6.1.0将显示错误,或按 F11键,无法继续。 仅当目标方中的密码未激活时、选择 Debug 或按 F11以成功进入调试会话、并且 Tools 菜单中的 On-Chip Flash 选项有效。