This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:在上-下模式中应用 HRPWM

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965239/tms320f28035-application-of-hrpwm-in-up-down-mode

器件型号:TMS320F28035

尊敬的团队:

当 PWM 处于升压模式时:

1、 如果 EPwm1Regs.HRCNFG.bit.EDGMODE 设置为0x02 (HR_FEP)、由于只有下降沿可以获得高分辨率、上升沿无法获得高分辨率、这将导致 PWM 的分辨率仍然只有1/60m。

2、 如果 EPwm1Regs.HRCNFG.bit.EDGMODE 设置为0x03 (HR_BEP)、在这种情况下、高分辨率部件将在上升沿和下降沿延迟。 也就是说、在 HR_BEP 模式下、高分辨率器件只能导致相移、不能改变占空比。

我的理解是否正确?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    1、即使只对下降沿应用边沿控制、分辨率仍将高于禁用 HRPWM 功能。  

    2、如果将 CTLMODE (HRCNFG 寄存器的位2)设为1、则情况确实如此、这意味着 TBPHSHR 寄存器控制边沿位置。 如果您将 CTLMODE 设为0、这意味着 CMPAHR 或 TBPRDHR 寄存器控制边沿位置、那么您可以更改占空比。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    第二点、我的配置如下:

    EALLOW;
    EPwm1Regs.HRCNFG.ALL = 0x0;
    EPwm1Regs.HRCNFG.bit.EDGMODE = HR_BEP;// MEP 控制在两个边沿
    EPwm1Regs.HRCNFG.bit.CTLMODE = HR_PE;
    EPwm1Regs.HRCMT.PRD
    
    
    
    = HRCMON.1RC.EPRD = HR_COM.1RPM.ENTR.HR_TR.HR_TRFG.0;EP_TR.HRCMON.TL.TL.RPM= HRCMOLD.RPM= HRCMON.1RPM= HR_RPM.HR_TR.RPM.RPM= HR_TR.RPM.ENTR.RPM.
    

    为了进行比较、pwm1和2设置如下:

    测量的波形如下:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    您能否详细介绍您面临的问题?

    此致、

    Marlyn