This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:tms320f280049c

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/967025/ccs-tms320f280049c

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

节气门和速度反馈传感器如何帮助我控制传感 BLDC 电机的峰值扭矩和速度。

我应该使用什么是算法和控制环路?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 BLDC 电机、位置反馈对于控制换向实例至关重要。 根据位置反馈、您可以估算速度反馈。 使用速度命令和速度反馈、您可以计算误差并通过 PID 控制器运行以生成转矩基准。 这是一个经典的电机控制环路。 建议参考电机驱动器教科书以了解更多信息。  

    如果您已安装 controlSUITE、您可以在中找到示例项目  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVBLDC_Sensored

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢你的答复。

    如何仅从油门输入计算扭矩命令?

    我的最大扭矩为27 Nm

    油门输入为0.5至4.5

    不想考虑速度反馈?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常使用 PI 或 PID 控制器通过速度误差补偿来估算转矩。 如果您需要了解更多相关信息、则需要参阅电机驱动器文本手册或相关文献。 一旦您了解到这一点、TI controlSUITE 中提供的示例将进一步帮助您。