This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:含霍尔传感器 BLDC 控制中的噪声问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/956037/ccs-tms320f28379d-acoustic-noise-problem-in-hall-sensored-bldc-control

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: DRV8323

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 TMS320f28379D 微控制器与 DRV8323搭配使用、用于基于霍尔传感器的 BLDC 控制。 我从其他参考设计中获取了 PWM 配置和换向序列。 电机运转正常、但噪音高于正常水平。 检查电流波形和值后、看起来正常。

使用相同的电机和 DRV8323、当与 MSP430开发板连接时、我的噪声会降低。 但两种情况下的电机电流和温度是相同的。 我在 MSP430参考设计和代码中验证了换向序列、这两个序列都正常。

我尝试了开环占空比控制、带速度控制的电流控制、单独的电流控制和单独的速度控制。

如有任何意见,请提出。

此致、

kaarthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查霍尔传感器输入信号和电机相电流、以查看换向点是否正确。 您可以尝试更改 PWM 频率、并在使用时调整电流和速度控制器的增益。

    您可以将使用 C2000控制器的霍尔传感器 BLDC 控制示例项目作为以下链接、即使该参考不基于 F28379D。

    [常见问题解答]在 C2000控制器上使用霍尔效应传感器对 BLDC 电机进行梯形控制

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/855709?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗山明、您好!

    感谢您的回答。 很抱歉耽误你的回答。

    我尝试了上述要点、但没有任何改进。  

    "更改 PWM 频率"表示更高或更低的开关频率? 我现在配置为20kHz。

    此致、

    Kaarthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查电流、换向信号和 PWM 输出波形、以确保霍尔传感器输入正确用于通信、 并且通信序列正确。 并检查反馈速度以了解噪声是电气噪声还是机械噪声。

    请如上所述发布一些波形、以帮助我们了解您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经听不到您两周了,因此我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。