This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:特定的 Concerto 结果

Guru**** 2526860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965948/tms320f280049c-exspected-concersion-result-formeulars

器件型号:TMS320F280049C

您好、支持团队、

(https://www.ti.com/lit/ug/sprui33d/sprui33d.pdf?ts=1608144373923)

表条目2需要更正、或者您可以告诉我为什么它是4096而不是4095。  

提前感谢、祝您假期愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    如果您从"12位数模转换公式"开始、则更容易理解。  有4096个不同的电平(而不是4095),因为0是第一电平,1是第二电平, 一直到4095、这是4096级。  因此、分频器为4096、而不是4095。  

    然后 、您可以重新排列以获取引用的模数公式。