我在 TI TMS320F28379D Delfino Launchpad 上遇到问题、我已将症状缩小到 VDDIO 和 GND 之间有效短路(~ 0.5欧姆电阻)。 VDD 的所有其他"子类别"(即 VDDA、VDDOSC)都不存在此短整型。
回想一下发生此故障之前我遵循的过程、我曾在某个时间点将 SPI CLK A 和 SPI MISO A 一起意外短路。 但是、这不是一个死区短路、而是一个100kOhm 电阻器上的短路。 这是否可能对微控制器造成损坏?
如果是死区短路、我认为答案是肯定的、因为可能存在争用、SPI CLK 尝试将节点驱动到特定电压、而 SPI MISO 尝试将节点驱动到其他电压。
但是、由于 SPI CLK 和 SPI MISO 之间存在100kOhm 的电阻、因此我不太清楚答案。
如果我能提供更多信息、请告知我。
请注意、为了缩小到 VDDIO 的短路范围、我在连接 VDD 和 VDDIO 的 Launchpad 上的 LCL 滤波器上解压了电感器。 该电感器在 Launchpad 原理图上标记为 L5。 在进行去焊时、我有效地将 VDDIO 与 VDD 隔离。 这样就消除了 VDD 和 GND 之间的0.5欧姆电阻。 相比之下、将 VDDA、VDDOSC 等与 VDD 隔离并不能消除该问题。