This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SPI CLK A 和 SPI MISO A 之间的100k Ω 短路是否会导致 CPU 损坏?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/964461/tms320f28379d-could-a-100-kohm-short-between-spi-clk-a-and-spi-miso-a-cause-the-cpu-to-be-damaged

器件型号:TMS320F28379D

我在 TI TMS320F28379D Delfino Launchpad 上遇到问题、我已将症状缩小到 VDDIO 和 GND 之间有效短路(~ 0.5欧姆电阻)。 VDD 的所有其他"子类别"(即 VDDA、VDDOSC)都不存在此短整型。

回想一下发生此故障之前我遵循的过程、我曾在某个时间点将 SPI CLK A 和 SPI MISO A 一起意外短路。 但是、这不是一个死区短路、而是一个100kOhm 电阻器上的短路。 这是否可能对微控制器造成损坏?

如果是死区短路、我认为答案是肯定的、因为可能存在争用、SPI CLK 尝试将节点驱动到特定电压、而 SPI MISO 尝试将节点驱动到其他电压。

但是、由于 SPI CLK 和 SPI MISO 之间存在100kOhm 的电阻、因此我不太清楚答案。

如果我能提供更多信息、请告知我。

请注意、为了缩小到 VDDIO 的短路范围、我在连接 VDD 和 VDDIO 的 Launchpad 上的 LCL 滤波器上解压了电感器。 该电感器在 Launchpad 原理图上标记为 L5。 在进行去焊时、我有效地将 VDDIO 与 VDD 隔离。 这样就消除了 VDD 和 GND 之间的0.5欧姆电阻。 相比之下、将 VDDA、VDDOSC 等与 VDD 隔离并不能消除该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的怀疑 SPI 引脚之间的"短路"导致了问题。 在引脚之间流动的电流很小、引脚之间的电阻为100K。  

    在拆焊 L5之前、在为 LaunchPad 供电时、您在 VDDIO 上测量的电压是多少? 您在其他电源轨上测量的电压是多少?