This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:I2C GPIO 输入鉴定配置

Guru**** 2221670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963206/ccs-tms320f28377d-i2c-gpio-input-qualification-config

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

正如其他 e2e 线程(TMS320F28377D:I2C GPIO 配置)所说、参考手册注意事项 SDA/SCL 应设置为异步。

此外、在 GPIO 章节中、还有关于外设同步的注释。  

由于 I2C 具有仲裁检查功能、I2C 模块是否会单独同步? 能否使用采样窗口在 qual3或 qual6上设置 SDA/SCL GPIO、甚至是限制条件?

如果我修改 GPIO 配置、我想知道 I2C 模块的稳定性。 因为手动注释可能会导致"意外结果"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、对于 I2C、GPIO 必须处于异步模式。

     能确认吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima

    感谢您的回复、有人可以确认这一点吗? ()

    威利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Willie、

    我还联系了 Manoj,他很快就会答复。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Willie、

    是的、I2C 引脚的 GPIO 鉴定仅是异步选项。

    此致、

    曼诺伊