This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:C2000™︎MCU 1日专题讨论会 Lab1调试可生成空的.out 文件

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962722/ccs-launchxl-f28379d-c2000-mcu-1-day-workshop-lab1-debug-produces-empty-out-file

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

C2000TmMCU 1日专题讨论会 Lab1调试可生成空的.out 文件

编译成功、但调试 Lab1_cpu01.out 文件为空 GEL 提供错误无法在调试窗口文件中打开、但该文件为空。

这是由于 CCS 与 LAUNCHXL-F28379D 之间的通信问题吗?

设备出现在 Windows 控制面板中  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    您是否已从 Workshop 包导入 lab1项目? 您在导入时是否遇到任何问题?

    您使用的是 CCS 版本?

    我已经过 CCS 10.1的测试、它能够成功导入、构建和运行。

    如果可以成功导入工程、则输出文件不应为空。 关于下载、右键点击工程、然后选择"Show Build Settings..."。 它应该如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是版本10.1的 CCS

    我可以从实验练习一的解决方案文件夹导入项目、没有问题

    已   将旧版编译器 TI V 2.1.LTS 更新为 TIV2.3

    我现在遇到构建错误

    我在编译中遇到 gmake 文件错误  

    "C:\\ti\\ccs1011\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k all

    无法运行程序"C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin\gmake":启动失败

     

    错误:在路径中找不到程序"C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin\gmake"

    路径=[C:\ti\ccs1011\ccs\ccs\ccs_base\common\bin;C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\uscif;C:\Program Files (x86)\Common  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    为什么使用较旧的编译器? 请使用最新的编译器来构建它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我升级到 2.3版  

    我仍然在 下面得到 gmake 错误

    我转到了 make-4.1.tar.bz2的 bin 目录  

    我将其解压缩并解压缩以创建 make 4.1目录

    我在下面的 CCS 编译器路径中向路径添加了目录

    仍然会出现 gmake 错误

    ****项目 Lab1_cpu01的配置调试构建****

    C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin.gmake -k -j 4所有-O

    "C:\\ti\\ccs1011\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
    无法运行程序"C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin\gmake":启动失败

    错误:在路径中找不到程序"C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin\gmake"
    path=[C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\bin;C:\ti\ccs1011\ccs_base\common\uscif;C:\ti\ccs1011\ccs\ccs\ccs\ccs_base\common\uscif;C:\ti\ccs\cs\Windows \Windows Program\Windows Files\\Windows \Windows \Windows Program\Windows \Windows \Windows Files\\Windows \Windows \Windows \Windows Program\Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows Program\Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Program\Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows

    错误:在路径中找不到程序"C:/ti/ccs1011/ccs/utils/bin/gmake

    path=[C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\bin;C:\ti\ccs1011\ccs_base\common\uscif;C:\ti\ccs1011\ccs\ccs\ccs\ccs_base\common\uscif;C:\ti\ccs\cs\Windows \Windows Program\Windows Files\\Windows \Windows \Windows Program\Windows \Windows \Windows Files\\Windows \Windows \Windows \Windows Program\Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows Program\Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Program\Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows \Windows

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    您将需要使用 C2000编译器(ti-cgt-C2000_20.2.LTS 或最新版本)。 它应与 CCS 10.1安装一起安装。

    如果未安装 C2000编译器、可从以下位置下载:

    www.ti.com/.../C2000-CGT-19

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我今天早上更新到了 TI v202.3.LTS 、但仍然出现路径错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    请在控制台输出构建日志中发送完整错误。 您是否看到相同的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../log-from-meta-data.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    ****项目 Lab1_cpu01的配置调试构建****

    C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin.gmake -k -j 4所有-O

    "C:\\ti\\ccs1011\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
    无法运行程序"C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin\gmake":启动失败

    错误:在路径中找不到程序"C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin\gmake"
    路径=[C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\bin;C:\ti\ccs1011\ccs_base\common\uscif;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\Program\Java\Java\Java\Java\javapath;C:\C:\\Utilities\Windows\System32\ProgramFiles\con\ProgramFiles\cm\Windows\System32\ProgramFiles\con\Program\Program\Program\Program\Program\Program\Program\Windows\System32\ProgramFiles\\Program\Program\ProgramServer\HP Server\Windows\Program\Program\Program\Program\ProgramFiles\\Program\Program\ProgramServer\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Files\UPS\Windows Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP

    错误:在路径中找不到程序"C:/ti/ccs1011/ccs/utils/bin/gmake

    路径=[C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\bin;C:\ti\ccs1011\ccs_base\common\uscif;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\Program\Java\Java\Java\Java\javapath;C:\C:\\Utilities\Windows\System32\ProgramFiles\con\ProgramFiles\cm\Windows\System32\ProgramFiles\con\Program\Program\Program\Program\Program\Program\Program\Windows\System32\ProgramFiles\\Program\Program\ProgramServer\HP Server\Windows\Program\Program\Program\Program\ProgramFiles\\Program\Program\ProgramServer\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Files\UPS\Windows Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP

    ****构建完成****

    控制台窗口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    看起来您使用的是云界面。

    在您的计算机上启动 CCS。 然后在您的计算机上创建一个新的工作区并重新导入 Lab1项目。 确保选择了最新的 C2000编译器、然后重新编译。

    如果您在任何阶段遇到问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从解决方案文件夹 lab1导入了新工作区 CPU1 、但遇到相同的错误。  我没有选择云接口?  还有哪些其他选择?

    此致、

    艾伦

    ****项目 Lab1_cpu01的纯净配置构建****

    C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin.gmake -k clean

    "C:\\ti\\ccs1011\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k clean
    无法运行程序"C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin\gmake":启动失败

    错误:在路径中找不到程序"C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin\gmake"
    路径=[C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\bin;C:\ti\ccs1011\ccs_base\common\uscif;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\Program\Java\Java\Java\Java\javapath;C:\C:\\Utilities\Windows\System32\ProgramFiles\con\ProgramFiles\cm\Windows\System32\ProgramFiles\con\Program\Program\Program\Program\Program\Program\Program\Windows\System32\ProgramFiles\\Program\Program\ProgramServer\HP Server\Windows\Program\Program\Program\Program\ProgramFiles\\Program\Program\ProgramServer\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Files\UPS\Windows Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP

    错误:在路径中找不到程序"C:/ti/ccs1011/ccs/utils/bin/gmake

    路径=[C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\bin;C:\ti\ccs1011\ccs_base\common\uscif;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\Program\Java\Java\Java\Java\javapath;C:\C:\\Utilities\Windows\System32\ProgramFiles\con\ProgramFiles\cm\Windows\System32\ProgramFiles\con\Program\Program\Program\Program\Program\Program\Program\Windows\System32\ProgramFiles\\Program\Program\ProgramServer\HP Server\Windows\Program\Program\Program\Program\ProgramFiles\\Program\Program\ProgramServer\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Files\UPS\Windows Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP

    ****构建完成****

    ****项目 Lab1_cpu01的配置调试构建****

    C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin.gmake -k all

    "C:\\ti\\ccs1011\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k all
    无法运行程序"C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin\gmake":启动失败

    错误:在路径中找不到程序"C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin\gmake"
    路径=[C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\bin;C:\ti\ccs1011\ccs_base\common\uscif;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\Program\Java\Java\Java\Java\javapath;C:\C:\\Utilities\Windows\System32\ProgramFiles\con\ProgramFiles\cm\Windows\System32\ProgramFiles\con\Program\Program\Program\Program\Program\Program\Program\Windows\System32\ProgramFiles\\Program\Program\ProgramServer\HP Server\Windows\Program\Program\Program\Program\ProgramFiles\\Program\Program\ProgramServer\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Files\UPS\Windows Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP

    错误:在路径中找不到程序"C:/ti/ccs1011/ccs/utils/bin/gmake

    路径=[C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\bin;C:\ti\ccs1011\ccs_base\common\uscif;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\Program\Java\Java\Java\Java\javapath;C:\C:\\Utilities\Windows\System32\ProgramFiles\con\ProgramFiles\cm\Windows\System32\ProgramFiles\con\Program\Program\Program\Program\Program\Program\Program\Windows\System32\ProgramFiles\\Program\Program\ProgramServer\HP Server\Windows\Program\Program\Program\Program\ProgramFiles\\Program\Program\ProgramServer\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Files\UPS\Windows Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP Server\HP

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    您能否检查 您的计算机上是否有 C:\ti\ccs1011\ccs\utils\bin.gmake?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    它应该是标准 CCS 安装的一部分。 是否可以重新安装 CCS? 如果没有 gmake、我们将无法编译。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在同一 TI 目录中安装了 C2000 ,这是由于对 TI 客户支持案例的响应,其中 CCS 未自动检测启动 PCB I 出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    您是说 C2000ware SDK 安装在 C:/ti 文件夹中,CCS 安装在 C:/ti/ccs1011中吗?

    这不应该是任何问题、我以相同的方式安装了它。 在 CCS 安装中如何删除 gmake 令我感到惊讶。  如果您可以重新安装 CCS、请先将其卸载、然后手动删除文件夹 C:/ti/ccs1011、然后重新安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      安装后,我在 bin 目录中安装了新的 gmake.exe ,我也将其复制到了桌面上。

    在安装结束时,系统会提示我在失速程序中 重新引导计算机 ,而我是这样做的,当我以用户身份重新登录并查看 bin 文件 gmake.exe 时,不可见

    我从桌面 资源管理器复制时会显示覆盖 文件的警告。我继续复制。

    我见 gmake.exe

    我启动 CCS  我在 gmaek.exe 上没有看到 gmake.exe 在浏览的 bin 以及我的桌面子文件夹中

    我的 IT 有一个 TT、用于查看安全软件是否正在执行文件操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    桌面上的 gmake.exe 不会被删除、对吧? 它仅在 c:/ti/ccs1011/ccs/utils/bin 中被删除?   

    让我知道大家对它说些什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次关闭 CCS  我在 bin 文件 构建中看到 gmake.exe 成功、调试工作 CPU1指示灯闪烁  我不知道发生了什么 、但您可以关闭此问题