主题中讨论的其他器件: REF5030
您好!
我是微控制器编程的初学者、我尝试熟悉 LAUNCHXL-F28379D -V2。我想将其用于某种电网控制。
我开始使用 Matlab Simulink 进行编程、并尝试将模拟信号(来自波形发生器)转换为数字信号。
它可以正常工作、但我注意到最大值 此编程的"可读"值约为3V。 在文档中、我多次发现3.3V 的值。
我的问题是:
- ADC 的最大"可读"电压是3V 还是3.3V -还是可调节?
-如果它是3.3V,如何在 Simulink 设置中调整它?
非常感谢您的耐心;D
此致
本