This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:最大 ADC 输入电压3V 或3.3V? 可通过 Simulink 进行调节?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/960782/launchxl-f28379d-max-adc-input-voltage-3v-or-3-3v-adjustable-via-simulink

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: REF5030

您好!

我是微控制器编程的初学者、我尝试熟悉 LAUNCHXL-F28379D -V2。我想将其用于某种电网控制。

我开始使用 Matlab Simulink 进行编程、并尝试将模拟信号(来自波形发生器)转换为数字信号。

它可以正常工作、但我注意到最大值 此编程的"可读"值约为3V。 在文档中、我多次发现3.3V 的值。

我的问题是:

- ADC 的最大"可读"电压是3V 还是3.3V -还是可调节?

-如果它是3.3V,如何在 Simulink 设置中调整它?


非常感谢您的耐心;D

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    感谢您访问 E2E 论坛。  F28379D 上 ADC 可转换的最大电压由器件上 VREFHI 引脚的输入基准电压决定。  对于 LAUNCHXL-F28379D、我们使用 REF5030来提供3.0V电压(原理图上的第3页)。   

    VREFHI 上允许的最大电压高达 VDDA 电源范围、在本例中、launchpad 上的标称电压为3.3V。  因此、您可以将 REF5030替换为3.3V 电源(遗憾的是、没有本机3.3V REF、您必须选择4V 或更高电压、然后创建分压器)。  或者、您也可以从外部源驱动3.3V 电压。

    不过、有一点要小心、而且为什么要如此配置 Launchpad、我们尝试不违反 VREFHI <=VDDA 上的电容。  VDDA 上可能存在一些容差、会导致其略低于(或高于) 3.3V、如果我们设法在此引脚上获得稳定的3.3V 基准、则会导致违反上述规定。

    如果您确实插入了非板载基准、我会将其插入 PCB 上 REF5030的输出焊盘(提升 REF5030引脚)、以利用 LP 上已存在 VREFHI 之前的下游缓冲器。  在 Simulink 中、您无需执行任何操作、所有操作都基于 VREFHI 输入。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

     

    非常感谢您的详细回答! 我立即开始研究原理图。

     

    关于您的提示、我对"VREFHI <=VDDA"的要求还有疑问:

    "如果您确实插入了非板载基准、我会将其插入 PCB 上 REF5030的输出焊盘(提起 REF5030 引脚)"

     

    如果使用非板载基准、如何确保不违反 REFHI <= VDDA 的要求? 是否可以将 VDDA 从外部源升高到(假设) 3.4V?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我更仔细地阅读了 DS (以确保我的答案是正确的)、我认为我们的形状比我之前的陈述更好、如果您希望 VREFHI 上的3.3V 电压。

    根据 DS、实际限制为:

    VREFHI 引脚必须保持低于 VDDA + 0.3V 以确保正常的功能运行。 如果 VREFHI 引脚超过这个电平、一个阻断电路可激活、并且 VREFHI 的内部值可在内部浮动至0V、从而提供不正确的 ADC 转换或 DAC 输出

    我查看了 LP 上的 LDO (将5V 降至3.3V)、它具有3%的容差、因此最低的应是3.2V。  因此、无需担心 LP 正常供电的情况下会违反上述要求。


    因此、在违反任何规定之前、我们有0.2V 的裕度(最坏情况);因此您可以安全地在 VREFHI 上提供3.3V 电压。  

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Matthew 的详细回答! 这是非常令人愉快的。