您好!
在 ePWM 章节中、该图称为图26-51。 DCxEVT1事件触发缺少一些箭头、这会使其混淆。 是否有可用的更新版本?
TRM 声明如下:
-
26.11.4.1数字比较事件中
DCAEVT1.SYNC 和 DCBEVT1.SYNC 事件与 EPWMxSYNCI 输入信号和进行或运算
TBCTL[SWFSYNC]信号、用于生成与时基计数器的同步脉冲。 -
26.4.3.3时基计数器同步中
DCAEVT1和 DCBEVT1数字比较事件可被配置为生成同步
产生与 EPWMxSYNCI 相同影响的脉冲。
注意:如果 EPWMxSYNCI 信号保持高电平、同步将不会连续发生。 。
EPWMxSYNCI 的上升沿被激活。
因此、如果我正确理解、如果 DCAEVT1保持高电平、DCAEVT1.SYNC 信号将不会重复触发同步。 正确吗?
有人能否确认不仅 EPWMxSYNCI 上升沿被激活、而且 DCAEVT1.SYNC 也被上升沿激活?
谢谢、
皮埃尔