This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:电路击穿

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/897361/tmdxiddk379d-circuit-breakdown

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D

大家好、这是韩国的津津公园。

我正在使用 TMS320F28388D 测试 TMDXIDDK379D。

我曾提到"使用快速电流环路对 PMSM 进行快速响应控制"。

在14页中、我观察到两点(PWM-1H 至3H)。 我犯了个错误。

我直接通过示波器指向两点(PWM-1H 和 PWM-3H)。 U2被烧坏。

我想维修电路板。 我住在韩国奥桑市。 请给我回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、不清楚 U2为什么会烧断。 如果您将示波器的 GND 探头连接在热侧和冷侧之间、则损坏会更大、包括您的示波器。 确保在测试/探测之前使用隔离式电源。 尝试更换损坏的设备、此时我不知道还有什么要说的。  

    现在、我将关闭该线程、这是一个一次性硬件问题。 如果您在此处需要进一步的帮助、请回复、我们可以继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U2的引脚5 (GND2)被烧断。
    由于引脚5下的模式烧毁并消失、我用电线暂时连接了 U2的引脚5和 U1的引脚5。
    电路上的 GND2相同、因此似乎没有问题、但我想得到明确的答案。
    我们将使用15V 适配器检查 PWM 功能、以避免电路损坏。
    检查 PWM 后、我们计划将电机的 UVW 连接到开发板。
    我用"ISO7220CD 89T AL34G4"替代 U2。 (现有器件:"ISO7220CD 89T AL35G4")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 不知道是什么原因造成的。 您可能还需要确保在此期间逆变器模块(IPM)未损坏。 当您再次测试电路板时、您可能需要使用低压直流至直流链路(例如10V 左右、电源电流限制为0.2A 左右)。 检查您是否能够看到与输入 H 侧脉冲相匹配的逆变器输出电压脉冲。  然后逐渐增加电压、同时继续监控输出。  如果您发现此问题有任何问题、您可能还需要更换 IPM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于该线程在没有更新的情况下已处于非活动状态很长时间、因此我们假设不需要进一步的支持、因此关闭该线程。