大家好、
我们正在向 客户推广 F280049。 您是否会提供 ADC ENOB 与采样率之间的关系曲线?
尽管它们需要 ENOB 为13位的同步 ADC、但我正在尝试推送并可能与12位 ADC 相折衷。
输入信号为80KHz 的正弦/余弦波。
Aaron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们正在向 客户推广 F280049。 您是否会提供 ADC ENOB 与采样率之间的关系曲线?
尽管它们需要 ENOB 为13位的同步 ADC、但我正在尝试推送并可能与12位 ADC 相折衷。
输入信号为80KHz 的正弦/余弦波。
Aaron
您好、Aaron、
ENOB 和采样率之间不存在固有关系。
ENOB 和输入信号带宽之间存在关系。 随着输入信号带宽的增加、由于 ADC S+H 中的孔径抖动、SNR 将在某个点开始降低 您可以看到、我们为此器件指定100kHz 的 SNR;如果输入信号快于此 SNR、则会开始降低。
假设 ADC 的采样带宽大于您所需的带宽、您可以对输入进行过采样以提高分辨率(但不是精度)。 这不是自动的;客户需要使用处理资源来收集和平均附加样本。 请参阅以下 e2e 线程、了解有关通过过采样实现 ENOB 增益的讨论:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/815285/3017272#3017272
您好、Aaron、
过采样可以只是触发多个采样、然后一起对它们求平均值。 但是、实际上、您甚至不会执行平均值的除法部分(以保留所有位)、因此它仅涉及对样本求和。
采集和求和样本的方法需要根据所需的过采样程度而有所不同。 对于4-16个样本、您可能只需使用冗余 SOC 进行采样。 TRM 中有一个有关以下内容的模板:
使用较高 N 的过采样会变得更加复杂;您需要使用 DMA 来累积样本或每8-16个样本执行一次 ISR。 您可能还需要一个额外的触发源、例如运行速度比主 ePWM 快 N 倍的 ePWM。