通过 S4和 S8使用 GPIO 35/37 TDI/TDO SCIB EQEB
S4 ALT 和 S8将 TDI/TDO 切换至远离目标 x49c。 我们喜欢将 SCIB 用作 XDS110的虚拟 COM 端口、但它具有 GPIO 13、GPIO40。
如果 S4设置为 BP 35/37、TDI/TDO (GPIO 35/37)能否共享 SCIB GPIO (35/37)?
共用 GPIO 35/37是否需要高级动态配置来将 SCIB 切换到 TDI/TDO 或反之?
由于目标 TDO/TDI 也进入 eQEP 电平转换器(U7)引脚1/3、因此 SW 似乎可以静态共享 GPIO 35/37。