This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:GPIO 35/37 TDI/TDO SCIB eQEP

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/891305/launchxl-f280049c-gpio-35-37-tdi-tdo-scib-eqep

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

通过 S4和 S8使用 GPIO 35/37 TDI/TDO SCIB EQEB

S4 ALT 和 S8将 TDI/TDO 切换至远离目标 x49c。 我们喜欢将 SCIB 用作 XDS110的虚拟 COM 端口、但它具有 GPIO 13、GPIO40。

如果 S4设置为 BP 35/37、TDI/TDO (GPIO 35/37)能否共享 SCIB GPIO (35/37)?

共用 GPIO 35/37是否需要高级动态配置来将 SCIB 切换到 TDI/TDO 或反之?   

由于目标 TDO/TDI 也进入 eQEP 电平转换器(U7)引脚1/3、因此 SW 似乎可以静态共享 GPIO 35/37。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标端替代 TDI/TDO 看起来像 TMS/TCK SWD (J101)、但 GPIO 35/37在示例软件中配置了 TDI/TDO。 也许最好使 GPIO 35/37 S4成为 ALT 并添加注释以检查 S4是否配置 SCIB 或 eQEP SCIRx/Tx 路由。

    重新分配 SCIB 似乎是安全的、因为这些不是锁定的 JTAG 引脚。

    // TDI
    GPIO_setMasterCore (35、GPIO_CORE_CPU1);
    GPIO_setPinConfig (GPIO_35_TDI);
    
    // TDO
    GPIO_setMasterCore (37、GPIO_CORE_CPU1);
    GPIO_setPinConfig (GPIO_37_TDO); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、它使用缓冲开关 I/O (U9)和 S4来控制用于 SWD 的 TMS/TCK、而不是 TDI/TDO。 因此、对于 SCIA、S4应处于 ALT 位置、即 VCOM1。

    对于 ALT 模式如果您希望 S3 1-2=0、则会使 eQEP 接头 J12/13变热、而不是升压接头。  

    // TDI
    // SCIA-RXD S4 (ALT) U9 SN74LV4053A
    GPIO_setMasterCore (35、GPIO_CORE_CPU1);
    //GPIO_setPinConfig (GPIO_35_TDI);
    GPIO_setPinConfig (GPIO_35_SCIRXDA);
    GPIO_setDirectionMode (35、GPIO_DIR_MODE_IN);
    GPIO_setPadConfig (35、GPIO_PIN_TYPE_STD);
    
    // TDO
    // SCIA-TXD S4 (ALT) U9 SN74LV4053A
    GPIO_setMasterCore (37、GPIO_CORE_CPU1);
    GPIO_setPinConfig (GPIO_37_SCITXDA);
    //GPIO_setPinConfig (GPIO_37_TDO);
    GPIO_setDirectionMode (37、GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIO_setPadConfig (37、GPIO_PIN_TYPE_STD); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴找到了解决方案。  是一位出色的硬件设计人员。 他确保放置 S4、S3、J12和 J13、以确保所有这些模式都是可行的。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然而、S3的工作方式与我的上述评论相反、QEPSEL 是高电平有效(NYX)、但它是 ALT GPIO 35/37、而不是 booster。 VCOM1在切换 SCIA 离开站点1后工作正常、这对 Cody 来说是一个胜利。