This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:从7.3升级到9.3

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/888366/ccs-tms320f28379d-upgrading-from-7-3-to-9-3

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当尝试将使用 CCS 9.3.0.00012版本在 CCS 7.3.0.00019中开发的固件加载到该器件以加载代码时

我遇到错误、请参阅附件。

如何解决这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    看起来您仍在使用来自 CCS7的 codegen 工具。 您能否选择 CGT 18.12.5 LTS、然后重新构建它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您迄今提供的帮助。

     

    但是、按照建议使用 CGT 18.12.5后、我仍然有错误。

     

    请参见附加的图像;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看一下构建日志、它看起来仍在使用旧编译器进行构建。 它不选择您选择的最新编译器。

    您能否从 C2000ware 中导入其中一个示例、并查看是否可以成功构建该示例? 这是为了确保 CCS 安装良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    您是否能够解决此问题? 我们可以闭合线程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在关闭线程。 如果仍有问题、请创建新问题。