请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 大家好、
我目前正在使用嵌入式编码器生成代码。 使用以下配置的 IM:
使用 ePWM 块启用 ADC SOC
2.在 ADC 中断内读取我的所有 ADC 并触发 CLA
3.在 CLA 上运行控制算法
4.使用 CLA 中断(在 CLA 完成后触发)进行 RMS 后处理。
现在、为了开始所有过程、我需要等待外部信号并使用数字输入对其进行读取。
问题是、我希望 ePWM 仅在对外部信号读取1后启动。 基本上、一旦芯片上电、我就不会启动 EPWM。
如何在 Simulink 中实现上述目标?
谢谢、
Rolando