This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TI 串行闪存下载器。

Guru**** 2546030 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/896719/ccs-tms320f28379d-ti-serial-flash-downloader

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 F28379D 控制器、我遇到了 TI 提供的工具以及 CCS 安装、它是位于以下路径中的串行闪存加载程序  

'C:\ti\c2000Ware_3_01_00_00_Software\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer'。

我们计划将此工具用于航空航天产品。

在过去、我们使用了 SD 闪存实用程序、但没有执行额外的测试、并使用了 TI 的所有文档、以确保工具的使用。 TI 将为串行闪存加载程序提供相同的功能。  

FAA 认证所需的版本说明文档(VDD)。

谢谢、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    我将与我们的团队进行讨论、并就此向您回复。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    我向您发送了一个朋友请求。 请接受并向我发送 TI 先前为 SDFlash 实用程序提供的 VDD 文档。  我想回顾一下、看看我们可以为新请求做些什么。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    我现在要关闭此主题。

    您可以在需要时重新打开此帖子或打开新帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi