请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 F28379D 控制器、我遇到了 TI 提供的工具以及 CCS 安装、它是位于以下路径中的串行闪存加载程序
'C:\ti\c2000Ware_3_01_00_00_Software\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer'。
我们计划将此工具用于航空航天产品。
在过去、我们使用了 SD 闪存实用程序、但没有执行额外的测试、并使用了 TI 的所有文档、以确保工具的使用。 TI 将为串行闪存加载程序提供相同的功能。
FAA 认证所需的版本说明文档(VDD)。
谢谢、
Nagesh