This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:独立和有源 CPU RAM

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/900699/ccs-launchxl-f28379d-dependences-and-active-cpu-ram

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 支持、

我尝试从 buffdac_sine_CPU1输出一个正弦信号、并输入到 ADC_SoC_Continuous_CPU1。 我在构建中设置可靠性。 也许只有其中一个处于活动状态、其中一个在调试其中一个后工作、另一个不工作。 因此、从 buffdac_sine_CPU1到 ADC_Continuous_CPU1没有正弦信号。 它们如何同时工作?

此致、

京泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingtai、

    您是否尝试将两个示例合并为一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 弗兰克、

    是的、如果能够将它们合并为一个。

    此致、

    京泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 弗兰克、

    还有一个问题。 随着我的项目变为两个以上、该计划将变得更大、将所有项目合并为一个并不是更好的解决方案。 在 CCS 中、多个项目如何作为一个程序运行?

    此致、  

    京泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京泰

    C2000Ware 示例具有许多常见元素、因此在合并示例时、只需将增量从一个示例复制到另一个示例。 F28379器件具有大量存储器、并且应该没有问题适合组合示例。

    合并示例时、您的第一个目标是使其编译。 之后、您将对其进行测试、以查看其是否正常工作。 底线是、使用其中一个示例作为基准、然后将差值从另一个示例复制到基准中。 请尝试一下、如果您遇到任何问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我将尝试合并 A 和 B

    感谢您的解决方案。

    此致、

    京泰