主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
CCS 支持、
我尝试从 buffdac_sine_CPU1输出一个正弦信号、并输入到 ADC_SoC_Continuous_CPU1。 我在构建中设置可靠性。 也许只有其中一个处于活动状态、其中一个在调试其中一个后工作、另一个不工作。 因此、从 buffdac_sine_CPU1到 ADC_Continuous_CPU1没有正弦信号。 它们如何同时工作?
此致、
京泰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
CCS 支持、
我尝试从 buffdac_sine_CPU1输出一个正弦信号、并输入到 ADC_SoC_Continuous_CPU1。 我在构建中设置可靠性。 也许只有其中一个处于活动状态、其中一个在调试其中一个后工作、另一个不工作。 因此、从 buffdac_sine_CPU1到 ADC_Continuous_CPU1没有正弦信号。 它们如何同时工作?
此致、
京泰
京泰
C2000Ware 示例具有许多常见元素、因此在合并示例时、只需将增量从一个示例复制到另一个示例。 F28379器件具有大量存储器、并且应该没有问题适合组合示例。
合并示例时、您的第一个目标是使其编译。 之后、您将对其进行测试、以查看其是否正常工作。 底线是、使用其中一个示例作为基准、然后将差值从另一个示例复制到基准中。 请尝试一下、如果您遇到任何问题、请告知我们。