This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:源代码到 SM320F2812和 TMS5704357的可移植性

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SM320F2812, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/890462/tms320f28035-portability-of-source-code-to-sm320f2812-and-tms5704357

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:SM320F2812

大家好、

我想知道源代码是否可从 TMS320F28035移植到 SM320F2812和 TMS5704357。
谢谢你。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您所说的"源代码"的含义。 您是否提到了一些实现算法的代码? 如果是这样,答案可能是“是”,对于用 C 语言编写的代码。如果您是指完整的应用程序,它在28035和2812之间是“一般”可移植的,因为它们来自同一系列的 C28x 器件,具有相同的 CPU、几乎相同的内存布局和外设。 必须了解的是、这两个器件之间的外设已进行了许多增强。 虽然通信外设的变化很小(主要是错误修复)、但 ADC、PWM、CAP 和 QEP 等外设的变化很显著。  

    TMS570器件具有不同的 CPU 和存储器架构。 虽然它具有一些28x 外设、但它还具有许多28x 器件中不存在的外设。 在这种情况下、代码迁移并不容易。