请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 主题中讨论的其他器件:SM320F2812、
大家好、
我想知道源代码是否可从 TMS320F28035移植到 SM320F2812和 TMS5704357。
谢谢你。
此致、
Tom Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想知道源代码是否可从 TMS320F28035移植到 SM320F2812和 TMS5704357。
谢谢你。
此致、
Tom Liu
这取决于您所说的"源代码"的含义。 您是否提到了一些实现算法的代码? 如果是这样,答案可能是“是”,对于用 C 语言编写的代码。如果您是指完整的应用程序,它在28035和2812之间是“一般”可移植的,因为它们来自同一系列的 C28x 器件,具有相同的 CPU、几乎相同的内存布局和外设。 必须了解的是、这两个器件之间的外设已进行了许多增强。 虽然通信外设的变化很小(主要是错误修复)、但 ADC、PWM、CAP 和 QEP 等外设的变化很显著。
TMS570器件具有不同的 CPU 和存储器架构。 虽然它具有一些28x 外设、但它还具有许多28x 器件中不存在的外设。 在这种情况下、代码迁移并不容易。