This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S 如何以16位分辨率测量直流电压

Guru**** 2470220 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/889529/tms320f28377s-tms320f28377s-how-to-measure-a-dc-voltage-with-16-bit-resolution

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的所有人:

我们目前正在使用分压器测量直流电压。 我们对该测量的精度有非常高的要求、因此我们希望使用16位分辨率而不是12位分辨率。 根据 TMS320F28377S 的数据表和技术参考手册、16位配置仅在差分信号模式下可用。 如果按照第一幅图像中的建议连接 ADC、是否存在任何问题? 该电路的预期性能是否如数据表中所示(增益和偏移误差)? 是否绝对有必要将分压器的基准电位与输出信号并联、并按照第二幅图像中的建议将其连接到 ADC? 在差分信号模式下测量分压器输出的最佳方法是什么?

非常感谢您的建议。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    遗憾的是、对于16位差分、图中的分压器配置将不起作用。  (ADCINxP + ADCNxN)/2应始终等于共模电压 VREFCM。  VREFCM 必须满足 (VREFHI + VREFLO)/2 +/- 50mV 的要求、以保证在16位模式下进行正确的 ADC 转换。  使用上述分压器电路时、ADCINxN 基本上始终处于 AGND (0v)、因此永远不会满足 VREFCM 标准。

    如果您的系统要求非常高、而您需要16位分辨率、则应考虑添加单端到差分输入缓冲级。  单端到差分缓冲器将接受分压器输入、并 将生成符合共模电压标准的适当 ADCINxP 和 ADCINxN 电平。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Joseph