尊敬的所有人:
我们目前正在使用分压器测量直流电压。 我们对该测量的精度有非常高的要求、因此我们希望使用16位分辨率而不是12位分辨率。 根据 TMS320F28377S 的数据表和技术参考手册、16位配置仅在差分信号模式下可用。 如果按照第一幅图像中的建议连接 ADC、是否存在任何问题? 该电路的预期性能是否如数据表中所示(增益和偏移误差)? 是否绝对有必要将分压器的基准电位与输出信号并联、并按照第二幅图像中的建议将其连接到 ADC? 在差分信号模式下测量分压器输出的最佳方法是什么?
非常感谢您的建议。
此致