工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我有一个 LaunchPadXL-TMS320F28069M、并设置了与小压力传感器的 I2C 通信... 没有问题。 我分别将专用 I2C 引脚 P32和 P33用作 SDA 和 SCL。
我遇到的问题是、我有一个开发板、它使用 Siemens Tapas 逆变器板中的 TMS320F28069M - 几年前、Siemens 举办了一个促销活动、旨在让人们将这些灵活的逆变器用于各种项目。 我使用模拟传感器基于该项目、它失去了很多准确性。 我想使用餐前小吃板上的新 I2C 协议传感器重新运行该项目的结果以进行比较... 问题是 、他们的原理图上似乎没有专门用于 I2C 的任何内容。
我的问题如下:是否有办法改用非专用 GPIO 引脚作为 I2C 协议? 或者、我可以通过某种方式将 I2C 转换为 SPI...? 或者是否有其他方法可以解决此问题?
我对这些论坛进行了很长时间的研究、找不到任何相关主题(我知道可能会有一些主题、但我对这个主题非常天真。 我很可能已经读过了他们的评论,甚至没有意识到他们回答了我的问题!)
谢谢、
Jon