This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:通过 I2C 进行通信

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/899662/ccs-tms320f28069m-communications-via-i2c

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我有一个 LaunchPadXL-TMS320F28069M、并设置了与小压力传感器的 I2C 通信... 没有问题。 我分别将专用 I2C 引脚 P32和 P33用作 SDA 和 SCL。

我遇到的问题是、我有一个开发板、它使用 Siemens Tapas 逆变器板中的 TMS320F28069M - 几年前、Siemens 举办了一个促销活动、旨在让人们将这些灵活的逆变器用于各种项目。 我使用模拟传感器基于该项目、它失去了很多准确性。 我想使用餐前小吃板上的新 I2C 协议传感器重新运行该项目的结果以进行比较... 问题是 、他们的原理图上似乎没有专门用于 I2C 的任何内容

我的问题如下:是否有办法改用非专用 GPIO 引脚作为 I2C 协议? 或者、我可以通过某种方式将 I2C 转换为 SPI...? 或者是否有其他方法可以解决此问题?

我对这些论坛进行了很长时间的研究、找不到任何相关主题(我知道可能会有一些主题、但我对这个主题非常天真。 我很可能已经读过了他们的评论,甚至没有意识到他们回答了我的问题!)

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    虽然我们没有任何有关该主题的 C2000特定示例或文档、但我相信您可以在 GPIO 上模拟 I2C。 下面是在 MSP430器件上执行此操作的应用手册。

    http://www.ti.com/lit/slaa703

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    好极了、感谢您的链接。 这就是我要做的事情

    谢谢、

    Jon