This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/899279/drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

关于 IQ 满量程电压、

 

1) 1)     我们如何识别是否使用了场强减弱。

 

2) 2)     它提到“电动机内部的电压可能大于输入电压。 将 IQ 满量程频率设置为大于电机内部的任何电压”。 我们使用额定转速为3200RPM 的 PMSM 电机、电机驱动电压为48V。 如果使用场强减弱、则意味着建议用于设置 IQ 满量程电压的电压值为98V。 是否最好将 IQ 满量程电压定义为98V、因为 USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V (66.3)。

 谢谢、

Vivishekh Sivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 motorWare 中的 lab09及其在实验指南中的介绍、其中包含您要求的所有信息。