Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301-69M-KIT 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
关于 IQ 满量程电压、
1) 1) 我们如何识别是否使用了场强减弱。
2) 2) 它提到“电动机内部的电压可能大于输入电压。 将 IQ 满量程频率设置为大于电机内部的任何电压”。 我们使用额定转速为3200RPM 的 PMSM 电机、电机驱动电压为48V。 如果使用场强减弱、则意味着建议用于设置 IQ 满量程电压的电压值为98V。 是否最好将 IQ 满量程电压定义为98V、因为 USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V (66.3)。
谢谢、
Vivishekh Sivan