Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 尊敬的支持人员:
我们使用 TMS320F28075的 ADC 来监控一些模拟输入。
我从 TI 提供的 ADC_SoC_Continuous_cpu01示例中获取了 ADC 初始化和流程。
我们每1秒监控一次模拟输入
前24次(有时是28次)测量执行正常、但之后 ADCINTx 位停止、给出测量结束的指示、因此我一直处于开启状态:
while (0 = AdcaRegs.ADCINTFlG.bit.ADCINT3);
我尝试使用计时器来保护这个可能无限循环、发现每24 (或28)次正确测量、我们就会得到1个无 ADCINTx 标志的情况。
请提供建议。
BR、
Alex。