This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:ADC 无中断

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/886821/tms320f28075-no-interrupt-from-adc

器件型号:TMS320F28075

尊敬的支持人员:

我们使用 TMS320F28075的 ADC 来监控一些模拟输入。

我从 TI 提供的 ADC_SoC_Continuous_cpu01示例中获取了 ADC 初始化和流程。

我们每1秒监控一次模拟输入

前24次(有时是28次)测量执行正常、但之后 ADCINTx 位停止、给出测量结束的指示、因此我一直处于开启状态:

while (0 = AdcaRegs.ADCINTFlG.bit.ADCINT3);

我尝试使用计时器来保护这个可能无限循环、发现每24 (或28)次正确测量、我们就会得到1个无 ADCINTx 标志的情况。

请提供建议。

BR、

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、错误警报。

    我们项目中的纯软件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您发表您已解决问题的文章。